This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:较轻负载时的电感值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938899/tps61170-q1-inductor-values-at-lighter-load

器件型号:TPS61170-Q1

大家好、

我计划使用 TPS61170-Q1 1.2A 高电压升压转换器、该转换器具有以下要求规格:
输入电压- 12V +/-10%(10.8V 至13.2V)

输出电压- 32V +/-5%

输出电流- 5mA 至60mA

工作温度范围--40°C 至70°C

我使用 webench 设计工具来仿真上述条件、并观察到在最大负载电流为60mA 时、电感值为15uH、而如果我将负载电流降低至5mA、则仿真电路显示22uH 为电感值。

我们应该使用哪个电感器值来满足5mA 至60mA 的动态电流要求? 我是否应该使用22uH 或15uH 来满足全部输出电流规格、因为我们无法针对不同的负载规格替换电感器。

此外、还想知道该设计的导通模式显示为 DCM。 DCM 与 CCM 运行的优缺点是什么。 在应用中使用 DCM 模式是否存在任何问题?

请及时回复!!!

谢谢、此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    由于负载电流非常小、 因此可以让转换器在 DCM 模式下工作。 您可以在设计中选择15uH 电感器。

    DCM 将具有更高的电感器电流纹波、而 CCM 将具有更低的电感器纹波、通常我们让转换器在重负载条件下以 CCM 模式工作、而让转换器在轻负载条件下以 DCM 模式工作。