This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:使用器件的栅极电压整形功能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948026/tps65154-using-the-gate-voltage-shaping-feature-of-the-device

器件型号:TPS65154

大家好、

然而、有兴趣使用 TPS65154、有一个问题提出了如何确定 FLK 输入信号的正确对齐和速率、从而在 TFT 的栅极从 VGH 变为 VGL 时产生倾斜下降沿。 我们是否有更多信息或流程、了解如何与其余时序信号对齐 FLK 信号并提高速度?

将使用的面板提供一个只读模式和一个也接受 HSYNC 和 VSYNC 输入的模式。  

请告诉我您的想法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    这更多是显示模块上的时序控制器(也称为 TCON)的问题、而这个控制器决定了 FLK 信号的正确时序和对齐。 就 TPS65154而言、它遵循 TCON 时序来根据数据表图5-8所示的 FLK 输入生成斜接 VGH 信号。 如果需要的话、我建议查阅 TCON 数据表来找到这个领域的更多信息。

    此致、

    辽卡特