This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:P/N 的导联:LM4040D20ILPR... 直引线仍然可用?

Guru**** 2522190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945470/lm4040-leadforming-of-p-n-lm4040d20ilpr-straight-leads-still-available

器件型号:LM4040

**** SO# 550275*****

您好!

 LM4040D20ILP 采用 TO-92封装、具有直引线或成型引线。

两者均使用数据表中的"LP"图、显示了两种引线成形类型。

根据数据表、直引线仅可采用散装封装。 因此这将是 P/N: LM4040D20ILP,但 该 P/N 似乎已过时。

因此、客户订购了 P/N: LM4040D20ILPR、卷带包装。

实际上、客户应该已经根据数据表收到了带有成形引脚的器件、但他仍然收到了具有直线引脚的首选器件。

您能否告知、如果这可能是我们仓库的错误、并且我们可能发运了旧的剩余库存、或者这些具有直接引线的器件是否仍然可用?

是否有办法区分订单中的两个引线、以确保客户可以获得具有直线引线的零件?

你能提出建议吗?

非常感谢。

此致

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    让我为您研究一下这个问题。 我必须和封装工程师谈谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    我仍在研究这一点。 比预期的要复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    非常感谢大家的观看。 等待您找到的内容。

    谢谢你

    此致

    Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    很抱歉耽误你的时间。 这比预期的要困难一些。 深入探究后、可以得出采用 TO-92封装的 LM4040的结果。

    LM40xxxLP =直引线

    LM40xxxLPR =成型引线

    在这种情况下、如果您在订购 LM40xxxLPR 时收到直接引线、我将与支持人员交谈、看看您是否可以更换它们。

    我从 TI.com 上的这两个器件订购了样片、可以确认我的 LM4040xxxLPR 样片已形成引线。