**** SO# 550275*****
您好!
LM4040D20ILP 采用 TO-92封装、具有直引线或成型引线。
两者均使用数据表中的"LP"图、显示了两种引线成形类型。
根据数据表、直引线仅可采用散装封装。 因此这将是 P/N: LM4040D20ILP,但 该 P/N 似乎已过时。
因此、客户订购了 P/N: LM4040D20ILPR、卷带包装。
实际上、客户应该已经根据数据表收到了带有成形引脚的器件、但他仍然收到了具有直线引脚的首选器件。
您能否告知、如果这可能是我们仓库的错误、并且我们可能发运了旧的剩余库存、或者这些具有直接引线的器件是否仍然可用?
是否有办法区分订单中的两个引线、以确保客户可以获得具有直线引线的零件?
你能提出建议吗?
非常感谢。
此致
Adnan