This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当 IN1和 IN2差值增加时、多路复用器输出端的压降在切换时非常高。

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948099/tps2121-voltage-dip-at-the-output-of-the-mux-is-very-high-at-switchover-when-in1-and-in2-difference-increased

器件型号:TPS2121

你(们)好  

我们在设计中使用 TPS2121组件、从主电源(7V)切换至电池电源(12V)。  

每当从主电源(7V)切换到电池时、多路复用器输出端都会出现巨大的压降。 请找到以下设置以及原理图。

还会修改和检查电阻器值。 这些值为 R497=30.1K; R74=4.84K  R94=12.1K; R511=2.614K。  连接了输出波形。

我们捕获了4种不同的场景。所有场景中的负载电流都是相同的。 即~= 400mA

   输出为 IN2 = 10V、IN1 = 8.16V VDIP = 480mV  
   输出为 IN2 = 10V、IN1 = 8.10V VDIP = 4.32V   
 
   输出端 IN2 = 9V、IN1 = 7.2V VDIP = 480mV   
   输出为 IN2 = 9V、IN1 = 7.16V VDIP = 3.42V
我们可以观察到、IN1和 IN2之间的差值大约高达1.8V、输出电压骤降高达480mV。 每当差值增大时、切换电压下降 到超过3.2V 的电流输入电压。
我们需要帮助来降低多路复用器输出端的电压骤降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaskar、  

    您能否重新上传您的示波器照片?

    它们没有出现。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaskar、

    我们实际上会跟进有关您问题的电子邮件。 无需重新上传范围快照。  

    最好

    Dimitri