This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:负载调节不良

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947161/tps7a49-poor-load-regulation

器件型号:TPS7A49

您好!

输入为16.5V、来自具有良好负载调节功能的开关的输出。  由于某种原因、当我以100mA 的输出负载时、该 LDO 的压降从15.2V 降至14.8V、达到400mV。  我看不到任何明显的东西。  在直流电压下、FB 约为0.75欧姆、因此它将下降75mV、但不足以达到压降。  我的-15V LDO 工作正常、但它只是具有此问题的+15V。  两个电源的布局相似且最佳(短距离旁路)。

有什么想法吗?  我是否错过了数据中的详细信息

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我也看不到任何明显的东西。 需要明确的是、空载时的输出电压是15.2V、而负载为100mA 时、输出电压降至14.8V? 数据表中的总体精度规格表明、您可能会看到15.2V 的最大值为+/-380mV、但如果您在无负载时测量15.2V、则它不应超过0.04% Vout 负载调节规格。  

    您提到 FB 大约为0.75欧姆。 您的具体意思是什么?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、空载为15.2V。  然后、在100mA 负载下、它下降至14.8V。  使用-15V 电源时、我只会看到几 mV 的变化、这正是我所期望的。

    抱歉 FB =铁氧体磁珠。  在直流条件下、它具有0.75欧姆的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    输出电容器具有多大的 ESR? 数据表建议电流小于200m Ω。

    您是否介意提供一个示波器截图、其中显示了从 Iout = 0mA 到 Iout = 100mA 的 Vin、Vout 和 Iout?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容 为 GRM32ER71H106KA12L、我需要在 muratas simsurfing 上查找该电容。

    下面是一个示波器屏幕截图、其中显示了~150mA 负载瞬态期间的输出。  这并不是在所有电路板上发生的、因此也有这种线索...

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您能否在示波器屏幕截图中至少包含 Vin、理想情况下还包含 Iout? 我知道您说过开关具有良好的负载调节功能、但这不是预期行为、因此我想确保这不是原因。  

    是否有额外的磁通尚未从电路板上移除、可能会导致引脚之间发生泄漏?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我没有电流探头、我明天会尝试获取电流探头。  但下面是一个新的示波器屏幕截图:

    CH1:16.8V 开关输出(预铁氧体)

    CH2:TPS7A49的 VIN (后铁氧体)

    CH3:TPS7A49的 Vout

    我想 TPS7A49可能已损坏、因为我在电路板上比较粗略地将它们提起并探测不同的点。  并非所有电路板都存在此问题。  电路板已由组装室清洁、没有任何明显的通量。  焊点对我来说很好。

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    不必担心电流探头的问题;我可以看到示波器屏幕截图中的电压与您所描述的电压一致、并且有足够的余量来避免压降。  

    我的最佳猜测是、由于某种原因、某些器件损坏了、您可能是正确的。 您是否测量了电路板上电时的浪涌电流/您是否有方法测量该电流? 您能否分享 TPS7A49的供电功能?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、更换部件可以解决问题。  那么、您认为我是如何损坏它的?  ESD?  它具有电流限制和热关断功能、因此我认为不会意外地将输出端短接至接地端会损坏输出端、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我正在回答我自己的问题.... 感谢 Nick 的聆听(-: