This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:输出电容器啸声

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938294/lmr33630-output-capacitor-howling

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:LMR36015

大家好、

下面是客户原理图、他们发现输出电容器在连接负载时会发出啸声。

客户申请如下:

1.输入12V,输出4V/1Amax,输出电流通常为300mA,fsw=400kHz

2.电感器 L0203 IRMS =3.5A,Isat =6A。

4.输出电容22uF 额定电压为10V。

3.将 R0250和 R0251更改为33K 和11k、仍在发出啸声。

我还附加了 SW 波形和输出纹波波形以及 PCB 布局、您能提供一些建议吗? 谢谢

e2e.ti.com/.../LMR33630-waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty:

    我认为在400mA 负载下,该器件在 DCM 模式和自动折返之间切换。 您能否尝试6.8 μ H 看到任何改进? 或者、您也可以 使用相同的封装来尝试 LMR36015。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danile、

    一个问题:使用6.8 μ H 和10 μ H 有何区别? 输入  PFM 的 LMR33630的电流三保持是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty:

    使用6.8uH 将使器件 在 DCM 模式下的频率为400kHz。 您可以使用以下工具检查 DCM、自动折返和 FPM。