This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:在未使用 VTTREF 时进行适当的引脚设置(紧急帮助/)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938842/tps65295-appropriate-pin-settings-when-vttref-is-not-used-urgent-help

器件型号:TPS65295

大家好、团队、

输入正确为1.2V。 但是、在评估 TPS65295时、VTT 具有0.9V、无论其预期电压是0.6V。

在此设置中、VTTREF=Open。

当在 VTTREF 上放置电容器时、VTT 具有0.6V。

 当未使用 VTTREF 时,您能告诉我相应的引脚设置吗?

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin,

    VTTREF 不能打开、不能用于内部基准、必须始终使用该电容器、该电容器用于 VTTREF 补偿。

    裕昌