This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:线路瞬态问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948296/lp2985-line-transient-question

器件型号:LP2985

大家好、

当使用 LP2985IM5X-3.0 NOPB 芯片时、当测量输入和输出波形时、它将出现在输入电压的时刻、并且输出电压将具有瞬时过冲。
通过查看数据表、可以发现、当输入电压为瞬时时、也会出现输出过冲。 导致过冲的原因是什么? 是否每次都发生上电时的过冲? 是否有办法消除过冲或降低过冲电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    请查看此 应用手册、其中介绍了 LDO 启动时过冲的原因以及减少过冲的方法。  

    遗憾的是、对于某些器件、您永远无法完全消除过冲。 原因是在设计过程中存在许多折衷、其中一个折衷是误差放大器的带宽、这在 LDO 的响应速度方面起着重要作用、因此在本例中会影响启动时的过冲幅度。  

    此致、

    Nick