This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:静态电流

Guru**** 2528360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946464/lm5163-q1-quiescent-current

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5163

大家好、

我收到以下请求、您能提供帮助吗?

####################################

 

我们使用 LM5163-Q1将电池24V 转换为稳压5V。

数据表显示了"低功耗"模式下的以下功耗:

–10.5 μ A 空载 μA 静态电流

–3 μ A 关断 μA 电流

您能 μA 到,在“10.5 μ A 无负载输入静态电流”下,转换器(由24V 电池供电)能够保持5V 的稳压电压有效吗?

实际上、我们需要让微控制器保持休眠状态、以便对某些唤醒脉冲敏感。

 ##########################################################################################################################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、它仍将在睡眠模式下进行调节。

    但是、在较高的输入电压下、睡眠电流将会更高。

    请参阅数据表中的曲线。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢。 它们在 LM5163之后具有 uC (调节为5V)

    在室温下、微控制器处于睡眠状态的功耗应小于100uA、在70°C 时应小于400uA
    (即使在温度下也要求它们符合静态要求)

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当然、稳压器上的负载将转换为输入并增加"10uA"

    规格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢