This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:当电池用作电源时、输出电压为0V

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938876/tps61232-vout-is-0v-when-battery-is-used-for-supply

器件型号:TPS61232

大家好、

我想就客户在使用 TPS61232进行设计时遇到的问题获得您的帮助。
使用常规电源时、输出电压为5V。 但使用具有4V 输入的锂离子电池时、输出电压为0V。
电流也限制为2.1安培。

客户6个定制板中有3个存在此问题。

客户实施 了数据表第8.3.4节(欠压锁定)中的电路。

无法在公共论坛中共享原理图、因此如果您需要有关客户情况的更多信息、请告知我是否可以离线发送原理图。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否给我发送一封电子邮件以详细讨论此问题? 我将关闭该线程。 谢谢。