This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:寄存器映射

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166, BQ24193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936538/bq24166-register-map

器件型号:BQ24166
主题中讨论的其他器件: BQ24193

大家好、团队成员

我们要将 BQ24193中包含的更正添加到 BQ24166中。
数据表中介绍了 BQ24193的寄存器映射、但数据表中未介绍 BQ24166的寄存器映射。

是否有任何文档描述了 BQ24166的寄存器映射?
如果没有文档、BQ24166的寄存器映射是否与 BQ24193相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24166是 独立器件、仅使用外部电阻器和 I/O 引脚进行控制和状态报告。  它是与 BQ24193不同的内核。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。
    我想向 BQ24166添加我对 BQ24193的支持。 有可能吗?
    在 BQ24193中输入的信函如下。

    ・初始化充电 IC 的处理(初始化 REG00至 REG07)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解这个问题。  BQ24166没有 I2C 寄存器。  充电器的内部状态机使用 BATREG 的固定值以及 VINDPM、ILIM 和 INDPM 的电阻器设置值运行。  /CE 引脚启用和禁用充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我很抱歉。 如何提出问题不好。
    我要问的是如何在硬件中执行同样的操作。
    是否可以在硬件中执行以下操作?

    ・启动时初始化充电 IC (REG00至 REG07初始化)

    库基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouki、

    无需初始化。   一旦/CE 引脚 变为低电平、BQ24166就会开始充电。

    此致、

    Jeff