This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPS259827LEVM:Efuse (TPS25982LNRGE)问题#2

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938520/compiler-tps259827levm-efuse-tps25982lnrge-issue-2

器件型号:TPS259827LEVM

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我对大负载电容进行了实验。 *考虑适用的系统...

我已经猜测会发生电流限制。

如数据表中所述、启动期间会启用电流限制、而无需等待 ITMER 延迟。

我将其解释为即将发生"热关断"。

*因此,即使我更改了 ITIMER 电容器的值,t_itimer 也不会有任何变化

但我对实验的结果有疑问。

由于该实验的结果、热关断延迟时间似乎是固定的。 (在本例中、大约2ms)

即使我更改了负载电容(高于限流条件电容)或 ITIMER 电容、结果也是一样的。

仿真文件中的热关断延迟时间(TINA TI)是考虑还是固定的?

或者我想知道、为了方便起见、仿真程序中的值是否固定、但实际器件中的值不是固定的。

在我看来、OTP 时间似乎是固定的、所以我问了您这个问题。

请指导我解决此问题。 谢谢。  

此致、

歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:

    实际系统中的热关断取决于以下参数。

    • 环境温度
    • IC 中的功率损耗(取决于输入电压、浪涌电流、ILOAD)
    • IC 在实际系统中的 RQJA (布局、取决于冷却)  

    由于很难在行为模型中对热参数建模、我们只提供固定值。 因此、仿真结果不会向您显示真正的 IC 行为。 我们建议您在 EVM 上验证这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我必须使用 EVM 运行其余测试。

    此致、

    歌曲