This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:VSENSE、可变输出电压、

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938100/ucc28250-vsense-variable-output-voltage

器件型号:UCC28250

你好

我们开发的整流器可在30V 至200V 的范围内改变输出电压。

它当前配置有次级侧控制。

在本例中、我对如何设置 VSENSE 引脚感到好奇。

通过从 MCU 接收可变信号并将该信号输入 EA-引脚、可改变输出。

EA+引脚设计用于使用电阻分压器向 VREF 施加3V 电压。

请帮助。

此致。

光云。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kwangwoon!  

    非常感谢您抽出宝贵的时间与我们联系并关注 UCC28250! 在第7.3.11和8.1.2.1节中讨论了 VSENSE 的设置、该设置是通过使用与误差放大器的电阻分压器相关的值设置第二个电阻分压器来完成的。 如需了解确切的公式、请查看这些部分。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的关注。

    我检查了提到的部分。  

    问题是施加了可变电路、因此直接施加了部件的电压

    感测通过运算放大器向 EA-引脚施加的输出电压。

    下面是我要应用的电路的一部分。

    C 部分是直接感应输出电压的部分、

    B 部分通过运算放大器连接到 EA。

    在本例中、我不知道如何选择 VSENSE 引脚。

    此致

    光云