This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:快速开/关启动问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947357/lm7480-q1-start-up-issue-on-fast-turn-on-off

器件型号:LM7480-Q1

各位专家、您好!

客户在快速打开/关闭时遇到问题。 系统开启可能会失败。 请参阅以下波形以了解不同条件、我将通过邮件向您发送原理图。 我是否可以知道 LM74800是否有我们需要满足的开启限制? 打开延迟或其他要求。

问题:下面是 LM74800的原始设计,打开可能会失败。(用红色矩形表示)。 我们认为它可能与驱动功率有关、因此我们更改 VCAP 并移除软启动。

步骤1:拆下软启动电路并进行测试。 结果->19V 输入电压不会出现此开启问题、但在39.6V (较高输入电压)条件下仍有机会看到此问题。(我们还确保未触发 OV)  

步骤2:移除 SS 并将 VCAP 从1uF 更改为2.2uF。 Result -->问题仍然存在。

步骤3:移除 SS 并将 VCAP 从2.2uF 更改为2.2uF*2.2uF。 Result -->问题仍然存在。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    如前所述、请通过电子邮件共享原理图。 我们可以从那里取得进展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的帮助、我已经向您发送了原理图。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 让我看一下原理图并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    请问您是否有此问题的更新? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    在启用 HGATE 驱动器之前、必须满足以下条件:

    • EN/UVLO 引脚电压必须大于指定的输入高电压。
    • 电容至 VS 电压必须大于欠压锁定电压。
    • Vs 引脚上的电压必须大于 Vs POR 上升阈值。

    您能否在栅极电压未上升时向我们发送放大的波形。

    • 请测量上述3个信号–EN/UVLO、VCP-VS 和 VS、并检查它们是否高于或各自的阈值。
    • 使用差分探头测量 VCI-VS 电压