This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:未实现 DESAT 功能并导致 SIC FET 损毁

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938621/ucc21750-q1-desat-function-not-realized-and-caused-sic-fets-crashed

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

大家好、

 我的客户现在正在评估 UCC21750-Q1、以便在电机控制应用中驱动6个并行化 SiC FET (C3M0016120K)。 虽然直流链路电压小于450V、 但 DESAT 运行良好、但尽管直流链路电压高于500V、 但 Vgs/VdS/Vdesat 会出现大量振荡波形。

 请您就振荡的发生原因以及如何解决此问题发表意见吗? 期待您的回复、谢谢。

e2e.ti.com/.../UCC21750_2D00_Q1-DESAT-Issue.pptx

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我们正在检查数据、并将通过电子邮件与您联系。

    同时、我将把这个线程标记为"已解析"

    此致、

    -Mamadou