This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:系统

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938834/bq25703aevm-732-vsys

器件型号:BQ25703AEVM-732

您好!

我想知道是否有一种调节 VSYS 的方法。 因为 当我测量 VSYS 时、它始终等于 VBAT。 如果我将4节18650电池串联、并通过 VSYS 输出5V 来调整它们以为系统负载供电、是否可能?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thu、

      您可以调整 VSYSMIN 阈值。 当适配器存在 VBAT<VSYSMIN 设置时、转换器会将 SYS 输出调节为您的 VSYSMIN 设置、而 BATFET 以线性模式为电池充电。  当电池电压上升到高于最小系统电压时、BATFET 在充电或补充模式下完全导通、系统和电池之间的电压差为 BATFET 的 VDS。 BATFET 关断(无充电或无补充电流)时、系统电压调节为高于电池电压160mV。

    根据您的 VSYSMIN、VSYSMIN>VBAT 获得稳压 VSYS