This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:与 SiCFET 兼容的反激式控制器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948232/uc2844-flyback-controller-compatible-with-sicfet

器件型号:UC2844

您好!

我的客户需要使用 SiCFET 制造反激式转换器、驱动电压需要至少为18V。

他们不想添加外部栅极驱动器、希望反激式控制器的输出可以直接驱动 SiCFET。

我们有这样的反激式控制器吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TI 列出 了44个特定于反激式的控制器。 UC2844是一款通用 PWM、它肯定可用于通用反激式、并且 PWM 输出根据 VCC 被调节。 VCC 可能高达36V、因此在 VCC=18V 下运行将为 SiC 提供+18V 栅极驱动。 由于许多 SiC 应用在关断期间需要-VEE、因此是否可以在0V 至+VCC 范围内运行 SiC? 此外、虽然这是一种低成本方法、但专用 SiC 栅极驱动器中的许多安全和可靠性功能都将缺失。 除-VEE 功能外、DESAT、有源米勒钳位和软停止功能是在故障情况下保护 SiC 所必需的一些重要特性、也是 SiC 栅极驱动所独有的。 SiC 是低增益分立器件、具有与 SJ MOSFET 截然不同的动态特性。 SiC MOSFET 使用更小的芯片、具有短路耐受时间、其工作方式更像压控电阻器、而不是"理想"低/高阻抗开关、因此有专用的 SiC 栅极驱动器。

    此致、

    Steve M