This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:ROFF 问题

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938888/lm3409-roff-question

器件型号:LM3409

大家好、

电路板上有稳压5V 电源,我们是否可以将原理图中的 ROFF 连接到它,并相应地调整电阻?

 

 数据表显示它连接到 Vled,因为正向电压是“严格调节”的。 我想知道、当以不同的电流供电时、关断时间是否应随 LED 的正向电压略有变化。 将该电阻器连接到 Vled 的一个缺点是它从 LED 获取一些电流、当我想将 LED 调暗到几乎没有电时、该电流实际上是由 off 获取的。

 

 我想增加电阻器的值并降低 Coff 的电容。 但是、我没有在数据表中看到 COFF 引脚所需的电流。 这是否正常?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关断可由5V 而不是输出供电、但是如果 LED 堆栈电压在运行期间发生变化、纹波电流也会改变幅度。  热等因素可能会改变正向电压。  可在一定程度上增加 ROFF 和 Coff。

    请注意、由于最短导通时间、LM3409将不会变暗至零。  当电感器电流不连续时、调光也会变为非线性。

    COFF 实际上不会消耗电流、但由于噪声抑制、电容较低和电阻较高可能会影响其工作方式。

    此致、