This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:开发流程之前

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948127/bq40z80-before-development-process

器件型号:BQ40Z80

大家好、我是 Luke。

我想请您帮助我缩短开发所需的时间。

我有两个问题。

我 对 bq40z80很好奇、它能够在上电时通过寄存器设置定期发送所选信息的数据。

2. 是否可以使用 bq40z80开发高电流电池(高达150A 左右)的 BMS? 如果可能、应如何进行线束连接? 如果不可能、我们能否配置线束连接以仅使用监控功能?

请检查我的问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinwook、

    bq40z80不能用作 I2C 的主通信器件、它只是次通信器件。 您只能广播充电器信息。

    您可以使用监测计中的换算系数来适应更高的电流和容量。 您可以查看 第6.7节 TRM 的电流调节中的信息。

    TRM:  www.ti.com/.../sluubt5b.pdf

    此致、

    Wyatt Keller