This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:LP2951-Q1的热阻

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938238/lp2951-q1-the-thermal-resistance-of-lp2951-q1

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951

我在 LP2951的数据表中有一个有关热阻的问题、

数据表中<Rthjc=66.5C/W,I think Rthja should be bigger than Rthjc,so can you help me confirm it,TKS! 的 Rthja=55.7C/31/


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是热分析团队的一名成员的解释:

    这种情况偶尔发生、因为这两个测试是不相关的。  Theta-JA 假设对流环境为4层 PCB、因此大部分热量通过外露焊盘消散到电路板中。  Theta-jc (顶部)假设在封装顶部有一个单层 PCB、具有无限散热器、旨在将所有热量强制传递到封装顶部。  

    此致、

    Nick