This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:电池为空时的 VDD 状态

Guru**** 2520570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947958/bq25150-vdd-state-when-battery-is-empty

器件型号:BQ25150

您好!

如果连接的电池为空 (Vbat < Vbatuvlo)且 Vin 不存在,则 VDD 引脚的状态是什么?

从方框图中可以看到 VDD 始终连接到 VIN 或 VBAT、而不管 Vbat > Vbatuvlo 的条件如何、这是正确的吗?

我们的用例是具有"我处于运输模式"引脚、在这种情况下、无论电池状态如何、如果我们不处于运输模式、该引脚都将为高电平、当进入运输模式时、该引脚将为低电平。

VDD 是否会这样做?

此致

朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giuliano、

    如果 VBAT< BUVLO 且 VIN 不存在、则 VDD 将关断。 VDD 是一个 LDO、由 VBAT 或 VIN 中的或供电、具体取决于哪一个电压更高。 仅当 VBAT > BUVLO 且缺少 VIN 时、VDD 才会连接到 VBAT。

    是的、您可以使用 VDD 在器件处于运输模式和非运输模式时发出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    [报价 USER="Raheem"]是的,当器件处于运输模式和非运输模式时,您可以使用 VDD 发出信号[/报价]

    这种说法似乎是错误的。 如果在 VBAT < VBATUVLO 和进入运输模式时移除 VDD、我们无法将其用作运输模式信号。 VDD 低电平意味着"电池已放电"或"运输模式"、但无法区分它们。 我是对的吗?

    顺便说一下、VDD 是低电平还是浮动?

    此致

    朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VBAT < VBATUVLO 时存在 VIN、则 VDD 将存在。  

    VDD 将为低电平。 当处于运输模式或电池电压< BUVLO 时、缺少 VIN。