This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:振荡器范围

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938000/tps40210-oscillator-range

器件型号:TPS40210

您好!

数据表 EC 显示的振荡器范围令人困惑、1MHz、下一个线路频率限制为最大340Khz。

是否有某些原因无法将振荡器配置为850Khz?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只测试振荡器频率、请添加字典型推荐频率或注释(2)示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    很抱歉由于美国假期而延误。  感谢您发帖。  第一行是建议的振荡器频率范围。 您应该在两者之间选择一个开关频率。

    第二行是、当您设置 RRC=182k 和 CRC=330pF 时、典型频率为300kHz、但由于温度变化和 IC 工艺公差、实际频率可能处于260kHz 和340kHz 之间的任何值。  

    是的、您可以设置850kHz。 请参阅数据表的图1和公式(14)。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。