请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好!
数据表 EC 显示的振荡器范围令人困惑、1MHz、下一个线路频率限制为最大340Khz。
是否有某些原因无法将振荡器配置为850Khz?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表 EC 显示的振荡器范围令人困惑、1MHz、下一个线路频率限制为最大340Khz。
是否有某些原因无法将振荡器配置为850Khz?
谢谢你
您好、GI、
很抱歉由于美国假期而延误。 感谢您发帖。 第一行是建议的振荡器频率范围。 您应该在两者之间选择一个开关频率。
第二行是、当您设置 RRC=182k 和 CRC=330pF 时、典型频率为300kHz、但由于温度变化和 IC 工艺公差、实际频率可能处于260kHz 和340kHz 之间的任何值。
是的、您可以设置850kHz。 请参阅数据表的图1和公式(14)。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi。