This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531-Q1:器件间传播延迟不匹配

Guru**** 2510835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937902/ucc27531-q1-part-to-part-in-propagation-delay-mismatch

器件型号:UCC27531-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27531UCC27532

UCC2753x 系列数据表指定了-40至+140°C 温度范围内的接通和关断传播延迟。  但是、不能立即清楚这些值是否是随温度变化的典型值、或者它们是否也包括部件间的变化。

在我们的应用中、这些器件彼此相邻、并假定彼此保持在+/- 5 K w.r.t 内。

UCC27531和 UCC27532典型的温度相等部件间传播延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    感谢您的联系。

    您的初始线程中的图像未发布、我假设您是指 UCC27531 d/s 中的图15和16

    这些是基于特定测试条件的典型值、将根据负载、栅极驱动电压等而变化。  

    尽管这些驱动器来自使用类似流程的同一系列、 技术和裸片我需要注意它们各自 的 VIN_H 和 VIN_L 阈值、因为 IC 具有不同的阈值、这意味着如果您使用类似信号驱动 IC、UCC27531 (2V)将在 UCC27532 (9.4V)之前打开。  

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的快速响应。 为了澄清这一点、将只使用一种类型的栅极驱动器(例如 UCC27532)、其中2-4个与单独的 OUTH 和 OUTL 电阻器并联。 问题与 INS 连接在一起时的器件行为有关、例如、EN 用于调节栅极驱动电流。

    当器件间变化为5-10 ns 时、开关波形将变得不那么可预测、这是不可取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    我们的办公室在美国关闭了一个周末假期。 Mamadou 将于下周初与您再次联系、了解更多信息。

    周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    感谢您的澄清。

    只要您并联使用相同的器件并且 PCB 布局(尽可能)对称(尽可能)、您应该期望器件间的偏差<=3ns、因为器件使用相同的工艺和技术。

    请确认这是否能解决您的问题。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这听起来很有希望、可以回答这个问题。