请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 主题中讨论的其他器件: BQ33100
您好~
我们使用 EV2400 和 bq 评估软件来调试 BQ33100。 使用 EV2400 固定装置时、BQEVSF 工具无法成功识别 EV2400、这是一个问题。 如何对此异常进行故障排除?
1. BQEVSF 工具无法成功识别 EV2400、错误代码:2.
方法1:将 EV2400 FW 升级到 V0.28、该过程已完成、但无法解决该错误。
方法2:更新 EV2400_Support_Components_20110524.exe、此更新已完成、但仍无法解决错误(该工具仍仅识别 EV2300)。
详细图片如下: