This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:检测何时存在电池

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947677/bq25887-detecting-when-a-battery-is-present

器件型号:BQ25887

BQ25887是否能够检测电池是否存在?  目前我使用的是电压;但是、如果 IC 正在充电且电池已取出、则 A/D 上会出现充电电压、我们将测量检测到的电池电压。  BQ25887是否有更好的实现方法?  我检查了数据表、找不到任何东西。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    当充电被启用时、有一个电池放电源被应用来检测是否存在一个电池组。 有关更多详细信息、请参阅第8.3.2.4节 "转换器加电"。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里卡多-

    这并不能完全解决我的问题。  这表明转换器知道何时/是否存在电池、这是正常的。  但是、这就是我要做的事情: 转换器是否仍有电池与主机通信?  我希望寄存器中的某个位置有一个我无法找到的位集。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    遗憾的是、没有任何位指示电池是否存在。 您将需要为此实施外部解决方案。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo。  这就是我在阅读数据表后得出的结论。  我本来希望我读错了。  感谢您的澄清。