This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:SCD 延迟

Guru**** 2541520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947821/bq77915-scd-delay

器件型号:BQ77915

尊敬的论坛:

我想问为什么'77915 SCD 这么长(1msec)? 我的 MOSFET 烧毁了:((我没有检查安全工作区、仅检查峰值脉冲电流)。

我的经验是、使用 PowerSO-8 (TDSON-8) MOSFET 和5芯设计时、由于反应时间长(过度分解)、一个串联 FET 开关电路是不够的。

换句话说、如果 SCD 较短、则可以使用单个(或较小) FET。

对于使用并联 FET 的堆叠应用(更高电压->更大的短路)而言是强制性的、但应用手册没有提及。

FET 上的电压为2V (Rdson 和电池组+短路电阻之间的分压器作用)。 我想50、100、us SCD 将被接受。

我能否减少 SCD 反应时间、允许使用单个 FET、因为我的电路板空间非常有限(不能放置并联 FET)。  

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如果您对多个 FET 感兴趣、可以查看 此应用手册

    SCD 可以是0.96ms 或0.4ms、具体取决于您使用的器件版本。 这在编程中是固定的、用户无法更改。  

    您唯一可以更改的是 CHG 和 DSG FET 上升和下降时间、 数据表的第10.1.1.1节对此进行了概述。 但是、它可能无法降至50或100us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您提供信息。  

    关于并联 FET 的一个问题:使用有源栅极电荷拉出电路可以加快 CHG 控制路径的速度吗? 我会将此想法应用于 DSG、因为如果电池组短路

    DFET 应快速关闭(如果 CFET 通道关闭、其体二极管在负载情况下仍导通、它会影响充电方向...)

    与此同时、我遇到了一个奇怪的诱饵:

    发生了某种情况(在 FET 烧毁或测量电路板期间、但 FET 已更换、PCB 上没有短路)、因为 DSG 工作(12V 栅极)、但 CHG 不工作。 请注意、当我连接一个负载时、CHG 线路上升至12V、并在移除时恢复为0。 当发生保护事件(NTC、OV、OC)时、CFET 应关闭、但混响似乎正常(所有电池为4、12V、NTC 10K)。

    也许我忘记了一些阻止 CFET 的条件。

    在 NTC 分压器上、当通过示波器进行检查时会出现脉冲。 BQ 似乎需要启动、但无法启动。

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    CHG 和 DSG 都可以更改、如果您只担心一个特定的故障、则不必同时更改这两个故障。

    如果 CHG FET 处于关闭状态、我建议查看数据表中的表9-5。 该表介绍了器件的每个故障和 FET 的响应。 我建议浏览表的每一行、并确保不存在这些条件。

    是的、NTC 会进行脉冲以检查温度。 这是正常行为。