This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948280/bq24078-bq24078

器件型号:BQ24078

您好、先生、

    您可以帮助查看 bq24078的原理图吗?

    请帮助检查 ISET 和 ILIM 电阻器是否需要修改。

    VIN=0.9A @5V;电池容量:880mA、充电完成:2~3小时。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这里是我在原理图上可以找到的内容

    • ISET 电阻为1.13k Ω。  快速充电电流设置为约787mA (890/1130)
    • SYSOFF 被拉至 GND
    • (EN2、EN1)=(1、0)。 已对输入电流限制进行编程
    • /CE 被拉至 EN_CHG 以进行充电控制
    • 所有电源引脚至少具有建议的电容
    • ILIM 电阻器为1.18k Ω。  输入电流限制设置为大约1.363A (1610/1180)
    • TS 配置为10k NTC、B = 3435k
    • TMR 接地(通过0欧姆电阻器)。 如果希望不使用 TMR 函数、建议将 TMR 保持为未连接且悬空状态。  

    对于原理图、这一切正常、但请注意 TMR 引脚。 如果不使用安全计时器、则将引脚保持悬空。