This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:当充电电流速率为 C/2时、TI 是否建议使用负增量电压方法?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937466/bq2002-does-ti-recommend-to-use-negative-delta-voltage-method-when-the-charging-current-rate-is-c-2

器件型号:BQ2002

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 BQ2002用于他们的新产品。

 他们对 BQ2002充电方法有如下疑问。 请给我回复。

 问:当充电电流速率为 C/2时、TI 是否建议使用负增量电压方法?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    通常、镍氢电池供应商建议在充电电流为 c/2或更高时使用负 dV 或正 dT、以延长电池寿命。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

     非常感谢您的快速回复。

     下面我可以再问一个问题吗?

     问:我认为 BQ2002数据表显示 、当使用负 dV 时、相应的快速充电率应为2C。

     当快速充电率为 C/2时、是否可以使用负 dT 端接方法?

     再次感谢您、致以最诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

     很抱歉,我在上一个问题中的答复可能不够。

    问: BQ2002 数据表在第4页的表1中指出 、当使用负 dV 时、相应的快速充电率应为2C。

       BQ2002数据表、

       https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/bq2002.pdf?ts=1599545671259&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FBQ2002%253FkeyMatch%253DBQ2002%2526tisearch%253DSearch-JP-everything%2526usecase%253DGPN

       当快速充电率为 C/2时、是否可以使用负 dT 端接方法?

       请给我回复。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    在任何充电电流水平下、dV/dt 或 dT/dt 或同时两者都是镍氢电池的首选端接方法。  在较低的电流水平< C/2时、可以仅使用计时器终止。

    此致、

    Jeff