Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ76920, BQ78350-R1, BQ4050, TIDA-00792, BQ76940, TIDA-00255, BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24650、 BQ78350-R1、 BQ4050、 TIDA-00792、 BQ76940、 TIDA-00255、
我目前正在尝试设计一个包含3节串联锂离子电池的系统。
一节电池为:3.2V 和3.3Ah、因此总共为9.6V 和3.3Ah。
此外、我还将在系统中使用 BQ24650充电 IC。
是否有使用3节电池、BQ76920和 BQ78350-R1的设计示例?
提前感谢您。