This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29312A:BQ29312APWR、编程规格请求

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, BQ29312A, BQ2084-V150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947497/bq29312a-bq29312apwr-programming-specification-request

器件型号:bq29312A
主题中讨论的其他部件:bq20z80bq2084-V150

您好!

我们的客户要求我们实施 BQ29312APWR 的编程支持。 因此、我想请您与我们分享数据闪存编程规范。

提前感谢您。

此致、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

    bq29312A 是一款基于寄存器的监控器件、可供 bq20z80型号之一等电量监测计使用。  寄存器设置由监测计或 MCU 进行。  数据闪存编程通常指监测计。  如果其中一个有助于回答您的问题或参阅使用中的特定器件、BQ20z80A-110测量仪表会显示33个文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法通过类似器件的文档或使用中的特定器件在我们的编程工具中实现支持。 我们需要此器件的特定文档。

    此致、

    弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

    bq29312A 没有数据闪存。  它基于 I2C 兼容串行通信的寄存器。  有关通信详细信息、请参阅数据表第16页;有关寄存器定义和位详细信息、请参阅第17页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我在初始消息中未清除。 数据表中显示器件包含768字节的用户闪存、我们需要对此存储器进行编程。

    弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

    bq29312A 的功能图仅显示了 AFE 监控器 IC、它没有闪存。  bq29312A 数据表的第1页系统分区图中显示的闪存显示在配套控制器中、在这张图片中、配套控制器被标识为 bq2084。  bq2084有多种版本、bq2084-V150是最新版本。 该器件的编程信息将在其数据表或支持文档中提供。  如果您使用的是不同的控制器、则需要在独立于 bq29312A 的控制器或其他 IC 中为您的系统提供非易失性存储。