This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3480:不能达到最大额定输入电压

Guru**** 2513745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938807/lm3480-doesn-t-work-up-to-maximum-rated-input-voltage

器件型号:LM3480

LM3480IM3-3.3/NOPB 电压稳压器在输入电压高于16V 的测试电路中不工作。  当输入电压大于16V 时、输出电压开始降至~ 2.6V、电流限制为小于30mA。  环境温度约为30°C。  该芯片安装在具有小热平面的适配器上。  3.3V 时的负载电流为41mA。  此稳压器是否应在此应用中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    当尝试提供41mA 电流时、似乎有520mW 以上的功耗。 这相当于140C (520mW x 269.6C/W)或更高的温度上升、具体取决于您的工作电压高于16V 的程度。 我怀疑 LDO 将进入热关断状态、因为结温可估计为170°C (140°C + 30°C)或更高。  

    ~ Aaron