This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:电流保护

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947871/tps563219a-current-protection

器件型号:TPS563219A

您好!

 

μs 7.3.4显示“然后,器件将在 UVP 延迟时间(通常为14 μ s)后关闭,并在断续时间后重新启动。” 在这里、断续时间意味着在6.5中指定了 tHiccupOn?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。

     当 VFB 电压降至 UVP 阈值电压以下时,UVP 比较器将检测到该电压。该器件将在 UVP 延迟时间(通常为14 μs μ s)后关断,并在断续时间(软启动时间的7倍)后重新启动——在6.5电气特性会话中。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    断续时间表示 tHiccuff、即7个周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Young、Vincent、

     

    感谢您的回答。

     

    让我确认一件事。

    哪一个是“1周期”、1/650KHz 或 TSS?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    1个周期单元应为 TSS 的一倍。

    BRS、

    年轻