This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:关于镍氢电池充电

Guru**** 2763245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948162/bq25790-about-nimh-battery-charging

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!

BQ25790是否支持镍氢电池?

BQ25713系列符合镍氢电池标准。
但是、在通信表中、BQ25790没有镍氢电池。
我认为可以通过调节充电电压来处理它。

如果 BQ25790不适合为镍氢电池充电。
请告诉我原因。

客户要求规格为;

・电池:镍氢电池
・节:10节,(12V)
・输入电压:12V
・μ A~电流:≒2A μ A

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    当为高于0.5C 的镍氢电池充电时、镍氢电池制造商建议使用 CC 充电、例如锂离子电池、 但不会以 锂离子电池的 CV 和 Iterm 终止。  因此、您可以使用任何锂离子充电器 的 CC 环路进行快速充电、但在终止时(即使 是使用 BQ25713)  、强烈建议使用外部测量仪表或精密 ADC 和主机软件(以及一些存储器)  在       做出终止决定时、监测电池电压的 dV/dt 趋势和/或热敏电阻 dT/dt 趋势。  BQ25790有一个 ADC、可报告电池电压和热敏电阻温度(通孔 TS 引脚电压) 、但 TI 不保证 ADC 的精度、因此不建议将 这些值 用于端接。

    此致、

    Jeff