This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:输入电容器值、WEBENCH 和数据表公式

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947872/tps566235-input-capacitor-value-webench-and-datasheet-formula

器件型号:TPS566235

大家好

请在下面查找我的客户关于输入电容器值的问题。

请评论/澄清。

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

----------------------------------------

上次您推荐此器件 TPS566235RJNT 以满足我的设计要求 Vin=6.9V、Vout=3.3V、Iout max = 5A。

我使用的是 TI WEBENCH、它为我生成了一个电路(请参阅下面的内容):

电路选择 Cin = 47uF (来自 TDK 的 C3216X5R1E476M160AC)、我尝试使用 TPS566235RJNT 的数据表计算 Cin 的值、公式如下:

我首先使用公式6计算了输入纹波电流:icin (rms)= 2.49A

然后计算出 VinRIPPLE = 2.49 x 2m Ω(ESR)= 0.00499V

然后在公式5中替换 VinRIPPLE 和 fsw=600kHz、并计算出 Cin (min)= 797uF

我知道我的计算错误、因为797uF 似乎太大了! 您能给您一些启示吗?

 感谢您的支持!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更正输入纹波不应仅使用 ESR 计算的误差首先、您可以假设 Vin 纹波为100mV 或200mV 或其他可接受、根据该值、使用公式5评估电容值、 但是、作为经验、计算数据通常大于所需数据、

    根据您的应用案例,(2~3)*22uf 16V X5R 0805应该是可以的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裕昌

    感谢您的快速回复。 您能否提供用于确定所需输入电容值的计算方法?

    请使用数据表中提供的公式举例说明这一点。

    (笑声) 以及如何得出3 x 22uF 的估算值?

    我喜欢在这里看到一种更具分析性的方法。

    我还假设需要考虑的一点是、确保输入电压永远不会使 UVLO/降至 UVLO 阈值以下。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UE、

    根据公式5和应用 Vin6.9V/Vout3.3V、假设系统中的纹波为200mV 是可以接受的、输入电容值大约为23uf、考虑到偏置电压2*22uf 应该是可以接受的。 实际上、我们进行了一些测试、该值也支持7Vin。 但输入源波动很大。

    对于您的 UVLO 问题、由于 UVLO 为3.7V、因此此处存在较大的间隙、几百个纹波不会导致它被触发。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裕昌

    理解并感谢您的澄清。  

    是的、如果 Vin=6.9V、则进入 UVLO 的风险不大。 对于 Vin=5V 电源、这会有所不同。

    此致

    Ueli