This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:器件导通时的浪涌电流

Guru**** 2531890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938601/tps7a24-inrush-current-when-device-is-turned-on

器件型号:TPS7A24

各位专家、您好!

我的客户有疑问。 客户告知器件开启时、浪涌电流约为1.3A~1.6A。 我想发送一个波形和一个原理图。 您是否会考虑这是否是一个问题? 如果您接受、请告诉我谁是正确的人。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    是的、请将此信息发送给我自己、Blake Soileau 和 Jason Song。

    在哪里测量浪涌? 电压是多少?

    ~ Aaron