This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:最低有效 Cout

Guru**** 2393665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938253/tps82130-minimum-effective-cout

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TIDA-01457

您好!

 

我的客户正在考虑使用 TPS82130作为参考 TIDA-01457的反相降压/升压转换器。

其设计要求如下。

VIN = 3.3V+/-5%

VOUT =-3.2V+/-2%

Iout (max)= 1.1A

 

由于其应用程序需要非常小的尺寸、因此他们希望尽可能使用小尺寸的 Cout。

您能否告诉他们、从设计角度来看、Cout 需要多少最小有效电容?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     Vout 的纹波和瞬态要求是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、

     

    由于它们通过位于后续级的 LC 滤波器消除了 Vout 纹波、因此它们根本不关心 Vout 纹波。

    此外、它们根本不关心负载瞬态?

     

    总之、他们希望不仅了解最低有效 Cout、还了解最低有效 Cin。

    请告知他们 Cin 和 Cout 所需的最小有效电容。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      Jean 将执行计算并返回给您。

    此致

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你(们)好

    反相拓扑引入了右半平面零点、如 TIDA-01457文献中所述。

    这对 Cout 选择施加了限制、比输出纹波要求严格得多。 请参阅说明如何计算 RHPZ 频率的文献。 为了避免稳定性问题、您需要将环路增益交叉频率限制为足够低于 fRHPZ。 文献中使用的数量是一个很好的起点、然后 参考 SLVA381来检查稳定性并有可能对其进行微调。

    关于输入电容、您至少需要使用10uF 电容、如 TPS82130数据表中所示。 根据 输入网络阻抗和被视为 应用可接受的输入纹波量、可能需要更多的电容。

    此致