主题中讨论的其他器件: TIDA-01457
您好!
我的客户正在考虑使用 TPS82130作为参考 TIDA-01457的反相降压/升压转换器。
其设计要求如下。
VIN = 3.3V+/-5%
VOUT =-3.2V+/-2%
Iout (max)= 1.1A
由于其应用程序需要非常小的尺寸、因此他们希望尽可能使用小尺寸的 Cout。
您能否告诉他们、从设计角度来看、Cout 需要多少最小有效电容?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在考虑使用 TPS82130作为参考 TIDA-01457的反相降压/升压转换器。
其设计要求如下。
VIN = 3.3V+/-5%
VOUT =-3.2V+/-2%
Iout (max)= 1.1A
由于其应用程序需要非常小的尺寸、因此他们希望尽可能使用小尺寸的 Cout。
您能否告诉他们、从设计角度来看、Cout 需要多少最小有效电容?
此致、
希拉诺
你(们)好
反相拓扑引入了右半平面零点、如 TIDA-01457文献中所述。
这对 Cout 选择施加了限制、比输出纹波要求严格得多。 请参阅说明如何计算 RHPZ 频率的文献。 为了避免稳定性问题、您需要将环路增益交叉频率限制为足够低于 fRHPZ。 文献中使用的数量是一个很好的起点、然后 参考 SLVA381来检查稳定性并有可能对其进行微调。
关于输入电容、您至少需要使用10uF 电容、如 TPS82130数据表中所示。 根据 输入网络阻抗和被视为 应用可接受的输入纹波量、可能需要更多的电容。
此致
让