This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:输出电压为1V 时的负载调节容差

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62869
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947835/tlv62095-load-regulation-tolerance-when-output-voltage-is-1v

器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件:TPS62868TPS62869

大家好、

  需要您的帮助来分享或评论输出为1V 时负载调节容差是多少?

 此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我看到您打开了具有相同问题的不同主题、在我们的大多数直流/直流稳压器数据表中、负载调节是在一个条件下定义的。

    您的客户到底关注什么?

    也许我们可以用不同于查看1.0V 负载调节参数的方式来解决它。

    请告诉我!

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

      在这两个数据表中、它只有1.8V 的输出负载调节曲线。 但我们的客户应用是1V Vcore 输出、因此需要您的帮助来与1V 输出应用分享或提供负载调节曲线。  

    此致、

    艾伯特·李。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    验证期间未测试1.0V 负载调节、但当您评估多个器件时、我建议您使用每个产品网页上提供的 WEBENCH 查看其各自的性能。

    我还建议您评估新的 TPS62869/TPS62868 (6A 和4A)、您可以在其中看到1.2V 和0.9V 时的典型负载调节行为、从而能够很好地估算1.0V 电压。

    请告诉我!

    谢谢、
    此致、


    Dorian