This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605EVM-5V-2MHz:LM73605 EVM 电路无法在5V 时提供5A 的额定电流

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937235/lm73605evm-5v-2mhz-lm73605-evm-circuit-is-not-able-to-deliver-the-rated-current-of-5a-at-5v

器件型号:LM73605EVM-5V-2MHz

您好!

基于此 EVM 并使用相同的原理图、我设计了一个电路板。 但不带电压折返的最大电流额定值仅为3A。  当然、布局不完全相同、但电路是相同的。 关于我可能出错的地方的任何提示。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您能否提供原理图和 PCB 布局文件以供查看? 如果您使用图4中显示的原理图以及 表3中列出 的2MHz EVM 的确切 BOM、那么您可能会遇到限制最大输出电流的热问题。  

    您的电源条件是什么(VIN、VOUT、IOUT、TAmbient)? 您能否提供空载和满载条件下的 VIN、VOUT、IOUT 和 SW 波形?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    谢谢、  

    VIN = 12V、Ta = 75F。 我在实验室中要获取波形、但下面是原理图。 如果您对此有任何线索、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件没有经过、嗯、我从 SV601251A 上取了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已为400kHz 版本选择了 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您可以尝试附加 PCB 布局设计和原理图的压缩文件夹吗?  

    这一问题在论坛上没有明显出现。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我已附上 sch 和 PCB 文件。

    e2e.ti.com/.../PSM_5F00_5V_5F00_5A-E2E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    只需再次确认您的工作环境是75F、转换为大约24C、即室温。 从最初的 PCB 布局检查中可以看到、您有一个2层电路板、并且仅使用单底层作为 GND 来散热。  

    我在这里的想法是、您可能没有足够的 GND 覆铜区来散热、因此输出电流受到限制。 数据表中的布局示例使用4层电路板、至少具有两层完全未损坏的接地层。  

    我将继续查看原理图和 PCB 设计、并在有机会时添加更多内容。

    请在您有波形示波器时提供它们以供进一步查看。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    谢谢、我也很怀疑这种情况。 除了两层电路板外、铜厚度为1oz。 嗯、当我转到实验时、将尝试获取一些图。 同时、如果您发现任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我检查了原理图、正如您提到的、它遵循400kHz BOM (特别是指南的第4节)、因此我不认为这是组件选择问题。

    同样、这更有可能是由于 GND 铜电路板面积导致散热。 如果您有红外热像仪、您能在12Vin/5Vout/5A 时获得热测量值吗?

    另请注意、该 EVM 使用至少约为3000mil x 4000mil (第5节)的4层电路板、而测得的2层电路板约为1700mil x 1500mil。 因此、我怀疑这是电路板散热问题、您需要增加 GND 电路板面积。  

      

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以解决我在顶部和底部制作2oz 铜并添加两个内部 GND 层以散热的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您能否先提供波形示波器截图?

    正如我之前提到的、当您将输出电流从0A 增加到5A 时、我希望 VIN、VOUT、IOUT 和 SW 的输入电压为12V/5V。 当您增大到更高的负载电流时、我很想看到开关波形是什么样的。 如果电压折返至3A、我怀疑 SW 节点也会受到影响。  

    现在、我怀疑问题与散热相关、这与您的电路板面积有关。 提供该波形将帮助我更好地了解您的电路板中发生的情况。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我上传了负载为2E 的 Vo 波形。 004的 Vi = 21V。 005为 Vi=12V。 为了进行实验、我将 Vi 增加到26V、然后得到一个相当平坦的 Vo。 我触摸了稳压器 IC、甚至没有发热。 此时、我不能怀疑热问题。

    e2e.ti.com/.../tek00005.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    这两个图像的负载电流是多少? 我不清楚"2E 负载"是什么意思。

    您现在是否在实验室中? 在5A 负载下、您能否在 Vin = 26V 和 Vin = 12V 时提供 SW 波形?  

    由于稳压器对触摸不是很热、因此我们需要获取有关 VIN、VOUT、IOUT 和 SW 波形的更多信息、以便更好地了解转换器尝试执行的操作。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一些意见和问题:

    • 您在何处测量输出电压? 您是否直接在输出电容器上进行测量?  
    • 您的反馈曲线看起来很长。 建议将反馈组件放置在尽可能靠近 IC 的位置、以减少该迹线。 由于 FB 是敏感节点、长迹线充当天线、可将噪声耦合到系统中并影响调节。 如果您计划重新设计电路板、我建议将 R2、R4和 C15拉至尽可能靠近 FB 引脚的位置。 连接 VOUT 和 RFBT 的迹线可以很长。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2E 中、我意味着在输出端连接一个2欧姆的电阻器、以获得2.5A 的负载电流。  由于它是一个电阻器负载、 因此我没有发送负载电流波形、因为它将遵循 Vo 的形状。 在这里、我以两种不同的电压(12.5V 和26V)发送软件。 开关频率似乎低于400kHz、并且出现了一些较窄的尖峰、无法对 it.e2e.ti.com/.../tek00007.zip 进行任何调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我看到您已就此事离线联系我。 现在、让我们关闭此主题并继续脱机主题。

    对此,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我再次查看了布局、并意识到器件的 GND 平面返回路径太窄。 最初我打算将其用作感应/控制 GND、但后来它意识到续流路径必须穿过器件、因此需要更大的平面。 我短接了窄 GND 平面、在开孔处有较大的接地平面、并对其进行了测试、结果正常。

    感谢您投入大量时间和精力帮助我解决问题。

    最好的 rgds

    Ramesh