This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569–-40°C 至125°C 范围内的 VFB 容差是多少

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62822, TLV62569, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948126/tlv62569-tlv62569-what-is-the-vfb-tolerance-over--40c-to-125c

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:TPS62822TPS62825

数据表显示、在25°C 条件下、VFB 容差为+/-2%。 我是否可以知道在-40C 至125C 温度范围内 VFB 容差(%)是多少?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TLV62569的 VFB 参数在 Tj = -40deg.C 至125deg.C 时未进行特性鉴定和验证  您可能需要考虑 TPS62822或 TPS62825、其中所有电气特性规格都在该温度范围内。   

    如对 TLV62569有任何疑问 、请通过 TI 向我发送电子邮件。

    此致、

    Excel