This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:并行运行

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947968/tps2hb50-q1-parallel-operation

器件型号:TPS2HB50-Q1

您好!

我有2个问题:

1) 1)是否可以在同一器件上并行连接多个通道? 有反向吗?

2) 2)是否可以实现多个器件的并行连接?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adolfo、

    可以在同一器件上实现多个通道的并行连接。 有关并行通道的更多信息、请阅读:

    高侧开关并联通道

    对于我们较高的 Ron 器件(100mOhm 以上)、例如 TPSxHxx 器件、您可以将这些器件并联;但是、对于较低的 Ron 器件、例如 TPSxHBxx/TPSxHAxx 系列、不建议这样做。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kalin、这正是我要找的文档!

    Adolfo