This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030输出电流

Guru**** 2514565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948070/lmr16030-lmr16030-output-fre

器件型号:LMR16030

尊敬的

根据提供的500kHz 设置效率和49.9K 电阻、5V 的输出电压为480KHz、但输出为12V 时仅为2KHz。是否需要更改电感参数?

是否有可用于其他组件参数的公式文件、输入数据? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    输入电压是多少?

    如果输入电压接近输出电压、开关频率将下降。

    B R

    Andy