This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:电感器上的振动噪声

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947812/tps54202-vibration-noise-on-inductor

器件型号:TPS54202

您好!

我们正在设计24V 至5V 应用的 TPS54202DDCR。

原理图如下所示、当负载电流超过400~500mA 时、我发现 L1电感器中存在振动噪声、但在负载电流较低、约为100~150mA 时、情况良好。

此外、我将无源器件的值更改如下、噪声是相同的。

(我将 L1更改为22uH、它是相同的。)

此外、我在数据表中找到了一些有关在300mA 负载电流下激活的脉冲跳跃模式(Eco-mode)的信息。

振动噪声和脉冲跳跃模式之间是否有任何相关性?

或者、我是否应该更改组件的某些值以消除振动噪声?

请查看此原理图以解决此问题。 谢谢。

Chase Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase,

    我看不到原理图,您能帮我重新连接吗? 谢谢。

    此器件被设计成在轻负载条件下运行在高效脉冲跳跃模式。 当开关电流降至0A/峰值电感器电流通常低于300mA 时、会启动脉冲跳跃。 在脉冲跳跃期间、当开关电流降至0A 时、低侧 FET 关断。开关节点(SW 引脚)波形具有断续导通模式(DCM)运行的特性、并且开关频率明显降低。 随着输出电流的降低、开关脉冲之间的感知时间也会增加。

    轻负载时频率< 20kHz 时、电感器或电容器会产生可闻噪声。 这是常见的。  您可以尝试分布式气隙电感器。  您还可以对线圈或清漆进行 RTV。

    振动噪声时,您能否确认 SW 的频率?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    这是第一个原理图。

    这是第二个原理图。

    我将 L1的值从这个值更改为22uH。

    请检查一下。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeong  

    大多数时候、音频噪声是由 MLCC 而不是电感器产生的、您可以参考一份应用手册。  

    为了完全消除音频噪声、建议将 Cout (C15和 C17)更改为具有小 ESR 的 ECAP、然后再次测试。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的回复、我将尝试您的解决方案、并给出结果。 谢谢。