This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:用于 Oring/浪涌/保持电路

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2350, TPS23525, TPS2393A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945346/tps23525-for-the-oring-inrush-holdup-circuitry

器件型号:TPS23525
主题中讨论的其他器件:TPS2350TPS2393A

客户正在尝试更换 ATCA 组合 PIM 和中间总线转换器。  他们目前使用的是一种已成为 LTB 的 Artesyn ATCR250。 以下是他们提出的一些问题:

我一直在查看 TPS2350 ATCA 热插拔参考(SLUU212A)和 TPS23525 (SLVUB36)参考设计。

对于 Oring/浪涌/保持电路,我将查看 TPS23525。  您认为这是一个好的候选人吗?  是否有更新/更好的东西?

在评估板上、它们具有可选的元件放置方式、可实现更高的电流运行、还支持保持电容充电。  保留部分是否有任何可用的文档?

演示板的图稿和单独的原理图是否可用?  我正在尝试了解布局的规模,因为空间非常宝贵。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    与传统热插拔解决方案相比、TPS23525是具有增强保护功能的新型控制器。 它提供了应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvae07/slvae07.pdf 中介绍的重要优势 

    此用例的额定功率是多少?

    保持电容的计算公式如下

    • CBULK >(2*pload*THOLD)/(Vnom^2 - Vmin^2)
    • Pload 是您需要支持间隔保持的功率量。  
    • Vnom 是标称工作电压、Vmin 是您在电源故障期间需要保持的最小输出电压

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    客户将支持250瓦。

    他正在努力添加一些其他功能、以使其与 ATCA 兼容。  例如使能 A 和使能 B 输入。

    您能否提供有关如何添加输入 A 和输入 B 状态信号以提供与其当前使用的 Artesyn STCR250相同的输出的任何指导?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请参阅 TPS2393A 的方框图。 Insa 和 InSb 用于检测输入 A 和输入 B 是否正确连接。 希望这对您有所帮助。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    进一步阐述上述意见。

    如果用于输入插入检测、我们可以使用引脚 INSA、INSb 处 TPS2393A 中遵循的方法

    如果要检查输入 A 和输入 B 的源可用性、我们可能需要在输入 A、B 处添加监控电路

    此致、Rakesh