This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电时温度快速上升

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616JEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938326/bq25616-temperature-rises-quickly-when-charging

器件型号:BQ25616

您好!

我的客户使用 BQ25616J 以12V 输入为单节电池充电。

在1.2A 充电电流下、IC 温度在10秒内上升至67C、而电路板温度仅为27C。

电路板尺寸为50mmx120mm、因此非常大、我们浇注了铜接地、因此散热应该可以。

因此、我怀疑是 IC 的接地层焊接不好。

我们是否有 BQ25616JEVM 的温度数据? 充电电流为1.2A 时、该 IC 的正常温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    2. 器件封装背面的外露散热焊盘是否正确焊接到 PCB 接地? IC 焊盘图案是否遵循 d/s 第47页的布局设计示例? 有关详细信息、请参阅《d/s 上的12.1布局指南》。

    谢谢、

    宁。