This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:SPICE 模型和引脚连接

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938797/lmg1210-spice-model-and-pin-connections

器件型号:LMG1210

尊敬的 e2e 支持:

我的客户必须反转 Vcc 和 Vin 上的电压(Vcc 上的15V 和 Vin 上的5V)、以获得我们芯片的预期行为。 您能告诉我们是否存在误解、在这里吗?

您能否帮助了解 HSDAP 和 LS_DAP 的用途以及如何连接它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认客户正在使用产品文件夹页面中的"LMG1210 Unencrypted PSPICE Transient Model (LMG1210未加密 PSPICE 瞬态模型)"?

    如果是、您能否尝试以下型号、并告诉我问题是否仍然存在?

    e2e.ti.com/.../lmg1210-_2800_1_2900_.zip

    请将 Ls_DAP 和 HS_DAP 短接至 GND。

    此致、

    -Mamadou