This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:VON 电压小于 Vin 和 Vbias

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938704/tps22976-von-voltage-smaller-than-vin-and-vbias

器件型号:TPS22976

如果我使用 Vin=VBIAS=5V、而 Von=3.3V、那么 Vout 是否会大约为5V (Vin- Current * Ron)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Von 可以作为数字输入引脚。 只要导通电压高于 V_IH (1.2V)且关断电压低于 V_il (0.5V)、导通电压就不会影响输出电压。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。