This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:低电流负载应用和开关频率选择

Guru**** 2505835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435, LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946650/lm3435-low-current-load-application-and-switching-frequency-selection

器件型号:LM3435
主题中讨论的其他器件: LM3549

您好!

目前、我们的应用具有小于400mA 的最大电流负载。  对于此类小电流负载应用、使用 LM3435是否会产生副作用?  或者我们应该特别考虑任何设计问题?

同时、我们目前配置 RT 引脚以生成大约500kHz 的开关频率、并且存在明显的 EMI 问题。  我们应该如何考虑选择建议的开关频率、或者我们如何在 SW 节点上添加滤波器电路来改进这一点?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 安东尼:

    对于 Q1:

    400mA 应用情况将正常。

    对于 Q2:

    降低开关频率将减少 EMI 问题。 您能否提供有关 EMI 问题的更多详细信息、然后我可以提供更多建议?

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    有关 EMI 问题、请检查结果、如下所示。  电容。 还有其他一些问题。

    1. 为什么我们建议降低开关频率?  我们建议的频率值是多少?
    2. 客户会尝试增加开关频率、以便将谐波移至更高的频率。  您对此有何看法?
    3. 由于其应用的电流负载小于400mA、因此它们将相应地修改 IREF 引脚上的电阻器值。

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    1.开关频率的增加会导致 EMI 问题的增加。

    如果您尝试提高开关频率、可以设计滤波器来消除高频信号、并且设计的尺寸将比以前小。

    3.标称最大 LED 电流由以下公式决定:ILEDx = 24.75/RIREFx * 10^3

    您能告诉我图表中的相应曲线是什么?  哪个输出信号中发生了 EMI 问题?

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    关于 EMI 问题、他们只需确认在启用 LED 功能时出现 EMI。  这是通过针对其系统的 EMI 扫描仪进行检查。  他们目前不知道哪个信号与之前提供的曲线上的 EMI 噪声直接相关。  您是否有任何关于可以执行何种测试来更好地识别噪声源的具体建议?

    关于您提到的 EMI 滤波器、您是否会建议它们在何处以及如何实现此类滤波器?

    同时、对于电感值 和开关频率的不同组合、它对电源效率的影响程度如何?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您是否想告诉我、您将 LM3435用于哪个应用、我可以提供更详细的建议?

    LM3435集成了同步整流非隔离型反激式转换器。 从 VOUT 连接到 RT 引脚的外部电阻器设置主 MOSFET 导通时间、确定开关频率。 高达1MHz 的可编程转换器开关频率、这是 EMI 问题的初始原因。 请在这里注意。

    在 EMI 滤波器之前、您可以尝试以下步骤:

    1. L1和 SD1应尽可能靠近 SW 引脚。
    2. 与 CIN 的 PGND 连接和与 COUT 的 VOUT 连接应尽可能短且直接、并采用粗布线
    3. 电感器应靠近 SW 引脚进行连接、并采用较短的粗线迹、以减少潜在的电磁干扰。

    如果 EMI 问题影响 LED 电路输出、则使用滤波器。 如果 EMI 问题影响另一个电路器件、则最好使用屏蔽层。

    根据您的设计要求、选择合适的频率来平衡 EMI 问题和电源效率。

    此外、根据您的描述、我认为 LM3549也是一款合适的 LED 驱动器、更便宜且易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的评论。  应用程序是 AR。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    LM3549是一款输出电流高达700mA 的高功率 LED 驱动器、更适合您的应用。 其输入电压范围为2.7V 至5.5V。 它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压 SMPS、用于高效驱动 RGB LED。  与 LM3435的反激式转换器不同、它集成了降压/升压转换器、只需在 L1引脚和 L2引脚之间连接一个电感器。 随附的以下文件是 reference.e2e.ti.com/.../lm3549.pdf 的数据表

    如果您有任何疑问、请与我联系。

    徐美奈